DOCA0270KO-01

테스트 모드

테스트 모드에서 작동 및 유지보수 도구(OMT)로 전력 모듈과 디지털 I/O 모듈을 직접 제어할 수 있습니다. 사전 운영 및 작동 상태 중에 테스트 모드로 들어가서 종료할 수 있습니다. 테스트 모드에서는 활성화된 TeSys avatar만 시스템 avatar 입니다.

주의: 테스트 모드 활동을 완료하고 나면 테스트 모드를 수동으로 종료하여 아일랜드를 작동 상태로 되돌려야 합니다.

테스트 모드로 들어가려면 다음을 수행합니다.

  1. 테스트 명령에서 닫기 또는 열기 명령을 클릭합니다.

  2. 테스트 명령을 실행하려면 확인 팝업 창에서 확인을 클릭합니다. 그러면 접촉기 또는 장치 입력이 닫히거나 열립니다.

    테스트 명령 실행 확인

  • 아일랜드 토폴로지에서 아무 장치나 클릭하고 테스트 명령을 수행할 수 있습니다.

  • 모든 장치를 테스트했으면 테스트 모드를 수동으로 종료해야 합니다.

주의: 테스트 모드를 종료하려면 테스트 모드 종료를 참조하십시오.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?