DOCA0270KO-01

활용 범주 AC-2 또는 AC-4

AC-2 또는 AC-4 카테고리에서 필요한 전기 내구성에 따라 선택(≤ 440V 사용)

  • 모터가 정지되는 동안 파손되는 3상 비동기 농형 유도 전동기(AC-4) 또는 슬립 링 전동기(AC-2)의 제어.

  • AC-2의 전류 차단(Ic)은 2.5 × Ie입니다.

  • AC-4의 전류 차단(Ic)은 6 × Ie(Ie = 모터의 정격 작동 전류)와 같습니다.

예시:

  • 비동기형 전동기

    • P = 5.5kW(7.4hp) - Ue = 400V - Ie = 11A. Ic = 6× Ie = 66A 또는

    • P = 5.5kW(7.4hp) - Ue = 415V - Ie = 11A. Ic = 6× Ie = 66A

  • 200,000개의 운영 주기 필요

  • 위의 선택 곡선은 필요한 스타터 용량을 나타냅니다. TPRS•025

필요한 전기 내구성에 따라 선택, 카테고리 AC-4(440V < Ue ≤ 690V)에서 사용

  • 3상 비동기 농형 유도 전동기는 전동기가 정지되는 동안 차단 발생을 제어합니다.

  • AC-2의 전류 차단(Ic)은 2.5 × Ie입니다.

  • AC-4의 전류 차단(Ic)은 6 × Ie(Ie = 모터의 정격 작동 전류)와 같습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?