DOCA0270KO-01

프로세스 변수

애플리케이션 및 부하 아바타에는 PV(Process Variable) 입력 및 스위치가 도입되었습니다.

  • PV 입력은 압력 측정기, 흐름 측정기 또는 진동 측정기와 같은 센서로부터 아날로그 값을 수신합니다. PV 입력은 아바타의 일부로 포함된 아날로그 I/O 모듈(AIOM)에 연결됩니다. 아바타에 필요한 AIOM 수는 구성된 PV 입력 수에 따라 결정됩니다.

  • PV 스위치는 부동 스위치 또는 근접성 스위치와 같은 스위치에서 이산 신호를 수신합니다. PV 스위치는 아바타의 일부로 포함된 디지털 I/O 모듈(DIOM)에 연결됩니다. 아바타에 필요한 DIOM 수는 구성된 PV 스위치 수에 따라 결정됩니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?