DOCA0270KO-01

설정 패널

OMT를 사용하여 개별 TeSys™ 아바타 설정뿐만 아니라 시스템 설정을 볼 수 있습니다. OMT 액세스 수준이 허용하는 경우 시스템 및 개별 아바타 설정도 편집할 수 있습니다. 시스템, 부하 및 장치 아바타에 대해 설정을 구성하여 에너지 모니터링을 활성화하고 아바타 매개 변수를 사용자 지정할 수 있습니다.

설정 선택에 대한 상세 내용은 DTM 온라인 도움말 또는 TeSys™ 아일랜드 DTM 온라인 도움말 가이드, 8536IB1907을 참조하십시오. OMT 도구에서 도움말을 보려면 F1 키를 누릅니다.

주의: TeSys GV 장치는 트립 클래스 15보다 높은 트립 클래스가 설정된 부하에 TeSys 아일랜드에서 사용하면 안 됩니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?