DOCA0270KO-01

접지 전류 감지

접지 전류 감지 기능은 접지 전류를 감지합니다.

사용 설정된 경우 이 보호 기능은 다음을 수행합니다.

  • 접지 전류가 지정된 접지 전류 경보 수준을 초과할 때 접지 전류 감지 경보 신호 전달

  • 접지 전류가 지정된 접지 전류 트립 수준을 초과할 때 지정된 접지 전류 트립 지연보다 더 긴 시간 동안 접지 전류 감지 트립을 트리거합니다.

접지 전류 트립 및 경보

I1

1상 전류

I2

2상 전류

I3

3상 전류

I∑

전류 합계

I∑s1

접지 전류 경보 수준

I∑s2

접지 전류 트립 수준

A

접지 전류 경보

B

접지 전류 트립

T

접지 전류 트립 지연

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?