부하 아바타 제어 모드
부하 아바타에는 아래에 설명된 두 가지 유형의 제어 모드가 있습니다. avatar 의 제어 모드 유형은 avatar 구성 과정에서 선택할 수 있습니다.
-
원격 제어 모드: 작동 제어는 PLC에서 관리합니다.
-
로컬 제어 모드: 작동 제어는 로컬 제어 입력(디지털 I/O)으로 관리됩니다.
avatar 의 작동 제어는 다음 두 조건을 기준으로 구성된 제어 모드에서 전환할 수 있습니다.
-
시스템 성능 저하 모드 상태
-
수동 모드 재정의 상태
구성된 제어 모드:
-
원격 제어 모드: avatar 는 시스템이 성능 저하 모드로 전환되거나 avatar 의 수동 모드 재정의 명령이 실행된 경우 로컬 제어 모드로 전환됩니다. avatar 는 시스템이 성능 저하 모드에 있지 않고 avatar 의 수동 모드 재정의가 실행되지 않는 경우 로컬 제어 모드에서 구성된 원격 제어 모드로 다시 전환됩니다.
부하 avatars 에는 하나 이상의 디지털 I/O 모듈에 대한 여러 로컬 제어 입력이 포함될 수 있습니다. 입력 포트는 명령을 avatar 로 보내 avatar 에 따라 정방향 또는 역방향 방향뿐만 아니라 저속 또는 고속 방향으로 실행하는 오퍼레이터 제어 패널의 선택기 스위치에 연결할 수 있습니다.