DOCA0270KO-01

열 소실

적절한 열 방출을 위해 단락 보호 장치와 TeSys island 스타터 사이에 10cm(3.94in.)의 간격을 항상 두십시오.

추가 설치 권장 사항 조건은 다음과 같습니다.

  • 3개 이상의 스타터는 TeSys island 에 나란히 장착됩니다.

  • 스타터는 25A보다 크거나 같은 용량(le)을 갖습니다.

  • 스타터는 85% x le 이상의 정격 전류가 있는 모터와 함께 사용됩니다.

이러한 조건에서 다음 설치 규칙 중 하나를 실행하는 것이 좋습니다.

  • 옵션 1: 엔지니어링 도구를 사용하여 TeSys islandavatars 를 재구성해 이 상황을 피할 수 있습니다.

  • 옵션 2: 50cm(1.64ft) 케이블을 사용하여 단락 보호 장치를 영향을 받는 중간 스타터와 배선합니다. 위 조건을 항목별로 구분한 세 명의 스타터 그룹에서는 중간 스타터에만 추가 길이를 사용하는 것이 좋습니다. 4개의 스타터 그룹에서는 중간 2명의 스타터만 길이를 연장할 것을 권장합니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?