DOCA0270KO-01

플랫 케이블 연결

이 단원에서는 TeSys 아일랜드의 모든 모듈에 대한 플랫 케이블을 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

TeSys 아일랜드 모듈은 플랫 케이블과 함께 연결됩니다. 케이블은 한 방법으로만 설치할 수 있도록 키화되어 있습니다. 아일랜드가 가로로 장착되면 모듈 상단 왼쪽 모서리의 플랫 케이블은 인접 모듈의 오른쪽 상단 모서리에 있는 커넥터에 연결됩니다. 아일랜드가 세로로 장착되면 모듈은 위쪽에서 아래쪽으로 연결됩니다. 버스 커플러를 제외한 모든 모듈에는 평면 케이블 커넥터가 포함되어 있습니다.

플랫 케이블을 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

  1. 버스 커플러의 오른쪽 상단에서 보호 플러그를 제거합니다.

  2. 버스 커플러 오른쪽에 직접 장착된 모듈에서 플랫 케이블을 버스 커플러에 단단히 연결합니다.

  3. 모듈 상단 오른쪽에서 보호 플러그를 버스 커플러 옆의 분리하고 모듈에서 직접 오른쪽으로 플랫 케이블을 연결합니다.

  4. 아일랜드에 포함된 각 모듈의 모든 플랫 케이블을 연결합니다. 아일랜드의 마지막 모듈에서 보호 플러그를 제거하지 마십시오.

플랫 케이블 연결

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?