DOCA0270KO-01

경보 입력

avatar 에 대해 설정할 수 있는 두 개의 경보 입력이 있습니다: 경보 입력 1 및 경보 입력 2. 이러한 경보 입력마다 고유 입력 유형을 설정할 수 있습니다. 다음 입력을 사용할 수 있습니다.

  • 온도

  • 압력

  • 흐름

  • 진동

  • 근접성

  • 일반

각 예측 경보 입력에는 설정할 수 있는 다음과 같은 두 가지 경보 임계값이 있습니다.

  • 경보 높은 임계값: 작동 중 낮음 영역과 정격 영역 사이의 임계값을 지정합니다.

  • 경보 낮은 임계값: 작동 시 높음 영역과 정격 영역 사이의 임계값을 지정합니다.

정격은 높은 임계값과 낮은 임계값 사이의 영역입니다. 예를 들어, 높은 임계값을 10 °C로 설정하고 낮은 임계값은 2 °C로 설정하면 10 °C보다 큰 값은 무엇이든 높은 임계값으로 간주됩니다. 낮은 임계값은 0-2 °C이고, 정격 범위는 2-10 °C입니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?