DOCA0270KO-01

경보 - 시정 조치

경보는 이 아일랜드에 대한 잠재적인 문제를 알려줍니다. 아바타나 아일랜드의 상태에는 영향을 주지 않습니다. 다음은 작동 중에 발생할 수 있는 잠재적인 내부 이벤트 및 보호 경보입니다.

주의: 이벤트 로그를 사용하여 시스템에서 경보의 원인을 확인합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?