DOCA0270KO-01

컨베이어 아바타 제어 모드

컨베이어 avatars 에는 아래에 설명된 두 가지 유형의 제어 모드가 있습니다. avatar 의 제어 모드 유형은 avatar 구성 과정에서 선택할 수 있습니다.

  • 원격 제어 모드: 작동 제어는 PLC에서 관리합니다.

  • 로컬 제어 모드: 작동 제어는 로컬 제어 입력(디지털 I/O)으로 관리됩니다.

avatar 의 운영 제어는 시스템 성능 저하 모드 상태 조건에 따라 구성된 제어 모드에서 전환할 수 있습니다.

컨베이어 아바타 제어 모드

구성된 제어 모드:

  • 원격 제어 모드: avatar 는 성능 저하 모드로 전환되는 경우 로컬 제어 모드로 전환됩니다. avatar 는 시스템이 성능 저하 모드에 있지 않는 경우 로컬 제어 모드에서 구성된 원격 제어 모드로 다시 전환됩니다.

컨베이어 1방향 avatars 에는 디지털 I/O 모듈에 대한 로컬 제어 입력이 포함됩니다. 실행 명령을 avatar 로 보내는 오퍼레이터 제어 패널의 선택기 스위치에 입력 포트를 연결할 수 있습니다.

컨베이어 2방향 avatars 에는 하나 이상의 디지털 I/O 모듈에 대한 여러 로컬 제어 입력이 포함됩니다. 입력 포트는 명령을 avatar 로 보내 정방향 또는 역방향 방향으로 실행하는 오퍼레이터 제어 패널의 선택기 스위치에 연결할 수 있습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?