DOCA0270KO-01

잼 기능은 실행 상태 동안 전동기가 걸려서 멈추었을 경우에 감지합니다. 전동기는 작동을 멈추거나 갑자기 과부하를 일으켜 과도한 전류를 소모합니다.

사용 설정된 경우 이 보호 기능은 전동기가 실행 상태에 있을 때 다음을 수행합니다.

  • 최대 위상 전류(Imax)가 지정된 잼 경보 수준을 초과할 경우 잼 경보 신호를 보냅니다.

  • 최대 위상 전류(Imax)가 지정된 잼 트립 지연보다 긴 시간 동안 지정된 잼 트립 수준을 초과할 경우 잼 트립을 트리거합니다.

잼 트립 및 경보

I1

1상 전류

I2

2상 전류

I3

3상 전류

T

잼 트립 지연

A

Imax

B

실행 상태

C

Imax ≥ 잼 경보 수준

D

Imax ≥ 잼 트립 수준

E

잼 경보

F

잼 트립

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?