DOCA0270KO-01

컨베이어 아바타

컨베이어 애플리케이션 avatars 는 4개이고 다음을 포함합니다.

  • 표준 또는 SIL* 스타터 모듈

  • PV 스위치 및 로컬 제어 입력을 위한 하나 이상의 디지털 I/O 모듈

  • 사용 설정된 경우 PV 입력 및 전동기 온도 모니터링용 아날로그 I/O 모듈 1개 이상

  • 구성 가능한 제어 로직

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?