DOCA0270KO-01

이더넷 네트워크 토폴로지

TeSys island 는 스타 또는 링 토폴로지에서 사용할 수 있습니다. TeSys islandEthernet 네트워크를 위한 루프 없는 논리 토폴로지를 구축하는 네트워크 프로토콜인 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)를 지원합니다. RSTP는 기본적으로 시스템 avatar 에서 사용됩니다.

주의: 외부 관리형 스위치를 연결해야 합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?