DOCA0270KO-01

정전 이벤트

TeSys island 는 다음 정전 이벤트를 기록합니다.

  • TeSys island 는 버스 커플러 사양에서 이벤트 설명의 상세 정의와 함께 정전 이벤트를 기록합니다.

  • 공급 전압 부족 - 이 이벤트가 발생하면 TeSys island 의 모든 모듈은 버스 커플러 모듈을 제외한 전원공급장치를 사용하지 않게 됩니다. 이 이벤트는 공급 전압이 20.7V 미만인 경우에 발생합니다.

  • 스타터로의 닫기 명령에 대한 공급 부족.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?