SIL 인터페이스 모듈(SIM)
장치 상태는 버스 커플러를 제외한 모든 TeSys island 모듈의 상단 LED 입니다.
장치 상태 LED
|
표시기 상태 |
요약 |
설명 |
|---|---|---|
|
단일 점멸 녹색/빨간색 |
LED 진단 |
LED가 작동 중임을 시각적으로 표시합니다. |
|
계속 꺼짐 |
꺼짐 |
모듈 전원이 공급되지 않았습니다. |
|
빨간색 계속 켜짐 |
장치 중요 이벤트 |
내부 장치 이벤트입니다. |
|
적색 불 깜빡임 |
준비되지 않음 |
검색, 주소 지정, 펌웨어 업데이트, 장치 사소한 이벤트 등 |
|
녹색 계속 켜짐 |
준비 |
모듈이 준비되었습니다. |
SIL 상태 LED
|
표시기 상태 |
설명 |
|---|---|
|
단일 점멸 녹색/빨간색 |
LED가 작동 중임을 시각적으로 표시합니다. |
|
계속 꺼짐 |
모듈이 전원이 공급되지 않았거나 준비되지 않았습니다. |
|
녹색 계속 켜짐 |
SIL 그룹 중지 명령이 없습니다. |
|
녹색 불 깜박임 |
SIL 중지 상태가 아닌 SIL 그룹 중지 명령에 성공했습니다. |
|
적색 불 깜빡임 |
SIL 그룹 중지 명령에 성공했지만 배선 문제를 나타냅니다. SIL 정지 상태를 완료했습니다. |
|
빨간색 계속 켜짐 |
SIL 그룹 중지 명령에 성공했습니다. SIL 정지 상태를 완료했습니다. |