DOCA0270KO-01

아일랜드 뷰 패널

아일랜드 뷰 패널에는 아일랜드의 각 장치에 대한 상태 정보가 표시됩니다.

  • 장치의 그래픽 표시를 클릭하면 자산 데이터 및 제품 확인을 포함한 상태 정보를 얻을 수 있습니다.

  • 적절한 사용 권한을 사용하여 테스트 모드를 사용할 수 있습니다.

아일랜드 뷰 패널을 클릭하여 아일랜드의 그래픽 표현을 표시합니다. 각 장치의 상태는 아일랜드의 장치 위에 표시됩니다. 확인 표시가 있는 녹색 원은 장치가 준비 상태임을 나타냅니다. 빨간색 경고 기호는 해당 물리적 장치에 장치 이벤트가 있음을 나타냅니다.

아일랜드 뷰

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?