DOCA0270KO-01

SIL 중지 이벤트

주의: 표준 IEC 61508을 준수하는 안전 무결성 수준.

TeSys island 는 SIL 그룹 1-10에 대해 다음 SIL 그룹 중지 이벤트를 기록합니다.

  • 아직 SIL 중지 상태 아님

  • SIL 중지 상태 완료됨

  • 배선 문제, SIL 중지 상태

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?