DOCA0270KO-01

아일랜드 토폴로지 변경 이벤트

TeSys 아일랜드는 감사 로그에 다음 아일랜드 토폴로지 변경 이벤트를 기록합니다.

  • 장치 추가됨

    버스 커플러가 처리되지 않은 새로운 장치를 발견했습니다. 이 이벤트는 버스 커플러가 "장치 ID 출력 읽기" 메시지에 대한 응답을 수신할 때 발견되며, 장치 ID 정보를 요청하면서 주기적으로 버스 장치 주소 127로 전송됩니다.

  • 장치 제거됨

    버스 커플러에서 버스 장치가 버스에서 통신을 중지한 것을 발견했습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?