80459-641-01, Rev. 09

Desenergización del equipo e identificación del tipo de unidad

Determine si la unidad que desea modificar se puede desmontar o se encuentra en una posición fija. Todas las unidades desmontables tienen conexiones de lengüeta en la barra vertical, como se muestra en los esquemas y diagramas de la instalación eléctrica incluidos con el CCM. La mayoría de las unidades desmontables también cuentan con un mecanismo de levas con palancas gemelas (consulte Jalar hacia adelante del mecanismo de leva de palanca doble). Una de las excepciones es la unidad de control Compac 6 (consulte Palanca del operador en posición OFF (Apagado)), la cual se puede desmontar pero no tiene un mecanismo de levas con palancas gemelas.

NOTA: Las modificaciones a las unidades o las estructuras del CCM con clasificación de contención de arco pueden afectar negativamente las funciones de contención de arco y/o el funcionamiento. Las modificaciones al alambrado del circuito de control están permitidas. Las modificaciones específicamente descritas en este boletín de instrucciones están permitidas. Sin embargo, componentes adicionales, cambios al circuito de alimentación o modificaciones mecánicas al montaje de una unidad o exteriores del CCM deben ser aprobados por Schneider Electric. Póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric para obtener más información.

Si es posible desmontar la unidad, siga las instrucciones a continuación. Si la unidad se encuentra en una posición fija, siga las instrucciones que se encuentran a continuación para Modificación de unidades fijas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?