80459-641-01, Rev. 09

Almacenamiento del CCM

AVISO
PELIGRO DE INGRESO DE HUMEDAD Y CORROSIÓN
Nunca almacene los CCM al aire libre. Su almacenamiento fuera de un edificio no es adecuado, aun cuando está protegido con una lona.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Si los CCM no se ponen en servicio al recibirlos, guárdelos en un lugar limpio, seco y ventilado sin exponerlos a temperaturas extremas. Las temperaturas de almacenamiento aceptables varían entre 0°C y 40°C (32°F y 104°F). Los niveles de humedad aceptables son de 0 a 95%, sin condensación.

Si el área de almacenamiento está fría y/o existe humedad, utilice un calefactor para evitar condensación dentro de los CCM. Póngase en contacto con su representante de ventas local de Schneider Electric para conocer los requisitos específicos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?