80459-641-01, Rev. 09

Cubierta del canal de cables horizontal

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.

  2. Retire los tornillos que sujetan la cubierta del canal de cables horizontal superior a la estructura y luego desmonte la cubierta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?