80459-641-01, Rev. 09

Alineación del CCM

Se debe proporcionar una superficie lisa y nivelada para la instalación. Una cimentación desigual puede causar la desalineación de los bloques de transporte, las unidades y las puertas. La superficie debajo de un CCM debe ser de un material no combustible, a menos que se instalen placas inferiores en cada sección vertical.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?