80459-641-01, Rev. 09

Sujeción de estructuras al piso: Peligro sísmico* Ubicaciones designadas

Cada sección debe ser anclada, según los detalles provistos por el ingeniero oficial, a los muros de carga del sistema estructural del edificio. Para conocer las ubicaciones de montaje en el piso, consulte Ubicaciones de sujeción antisísmica tipo 1, tipo 1 con juntas, tipo 1 resistente a rociadores y tipo 12 o Ubicaciones de sujeción antisísmica para las secciones del CCM con variador de velocidad de 18 impulsos. Use tornillos grado 5, o superior, de 0,50 pulg o 0,75 pulg y roldanas Belleville. Apriete los tornillos en el valor especificado por el fabricante de los herrajes de sujeción.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?