80459-641-01, Rev. 09

Empalme de las barras de alimentación para CCM con kit de empalme de barra única/fase (600 A y 800 A, barra horizontal de cobre, cortocircuito de 65 000 A o menos, enviado después de agosto de 2012)

NOTA: El kit de empalme integral utilizado en envíos de septiembre de 2012 y posteriores, que contiene una barra horizontal de cobre de 600/800 A con una clasificación de corriente soportada de cortocircuito de £ 65 000 A RMS consta de una sola barra por fase y no utiliza una barra tipo horquilla (consulte Aplicación correcta de empalme (instalado) para una barra no de horquilla de 600/800 A). NO use el kit de una barra por empalme de fase en el extremo de horquilla de las barras tipo horquilla (vea Aplicación incorrecta de empalme de una sola barra en una barra tipo horquilla para obtener un ejemplo de aplicación incorrecta). Se deben usar dos barras de empalme en el extremo de la horquilla del bus tipo horquilla (consulte Empalme de las barras de alimentación del CCM con kit de empalme de barra múltiple/fase). Comuníquese con su representante local de Schneider Electric si su equipo no incluye el empalme de dos barras necesario.

Aplicación correcta de empalme (instalado) para una barra no de horquilla de 600/800 A

Aplicación incorrecta de empalme de una sola barra en una barra tipo horquilla

  1. Retire los cuatro tornillos de las barras de empalme integral (consulte Extracción de los tornillos de las barras de empalme sencilla).

    Extracción de los tornillos de las barras de empalme sencilla

  2. Deslice la barra de empalme sencilla hacia la izquierda y alinee los dos agujeros izquierdos en la barra con los agujeros correspondientes en la barra horizontal en la sección izquierda (consulte Desplazamiento y alineación de las barras de empalme en los agujeros de las barras).

    Desplazamiento y alineación de las barras de empalme en los agujeros de las barras

  3. Vuelva a instalar los cuatro tornillos en la barra horizontal en las secciones izquierda y derecha (consulte Inserción de los tornillos del empalme en las secciones izquierda y derecha). Asegúrese de que las roldanas cónicas originales se vuelvan a instalar con el lado cóncavo orientado hacia la barra horizontal (consulte Cómo colocar una roldana cónica debajo de la cabeza de un tornillo).

    Inserción de los tornillos del empalme en las secciones izquierda y derecha

    Cómo colocar una roldana cónica debajo de la cabeza de un tornillo

  4. Apriete todos los tornillos en ambos extremos a 41,87–43,22 N•m (31–32 lb-pies). Consulte Apriete de los tornillos.)

    Apriete de los tornillos

  5. Regrese al paso 2 en Empalme de las barras de alimentación para gabinetes tipo 1 y tipo 12 para todas las fases y la barra neutra (si fue provista). Cuando todos los empalmes se hayan completado, vaya al paso 6.

  6. Antes de energizar el equipo, deslice las barreras de las barras horizontales hasta cerrarlas y vuelva a colocar todas las cubiertas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?