80459-641-01, Rev. 09

Riel y soporte de reacondicionamiento inferiores

  1. Use una broca de taladro de 3 mm (1/8 pulg) para sacar ambos remaches en el soporte de la barrera de las barras horizontales (soporte en forma de L situado en el estante superior, consulte Soporte (en forma de L) de la barrera de las barras horizontales). Retire el soporte y deséchelo.

  2. Para instalar el riel de reacondicionamiento inferior, siga el paso a si tiene un estante superior soldado o el paso b si tiene un estante superior de relevador (consulte Ensambles de estante superior soldado y de relevador):

    1. Entrepaño superior soldado: Alinee los agujeros del estante con los del riel inferior (consulte Ensambles de estante superior soldado y de relevador). Remache el riel y el soporte de reacondicionamiento en el estante superior.

      NOTA: Si la barra contiene cuatro laminaciones, obtenga acceso a los agujeros de remaches por debajo del entrepaño superior.
    2. Estante superior de relevadores Alinee los dos orificios en el estante del relevador con los orificios del soporte de reacondicionamiento inferior (consulte Ensambles de estante superior soldado y de relevador). Marque los lugares en donde perforará otros agujeros para sujetar el riel inferior al estante. Perfore los orificios con una broca de 3 mm-4 mm (0,136-0,147 pulg) de diámetro. Remache el riel y el soporte de reacondicionamiento en el entrepaño.

      NOTA: El riel de reacondicionamiento inferior se puede remachar directamente en el estante superior del relevador solo si el estante superior del conjunto del relevador tiene dos orificios en lugar de cuatro.

Soporte (en forma de L) de la barrera de las barras horizontales

Ensambles de estante superior soldado y de relevador

Entrepaño superior soldado

Entrepaño superior de relevador

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?