80459-641-01, Rev. 09

Desmontaje de la unidad de control Compac 6

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía Consulte NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011, o CSA Z462.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.

  2. Mueva la palanca del operador a la posición OFF (Apagado) (consulte Palanca del operador en posición OFF (Apagado)).

    Palanca del operador en posición OFF (Apagado)

  3. Afloje los sujetadores cautivos (consulte Aflojamiento de sujetadores cautivos) situados en la puerta y ábrala.

    NOTA: Las unidades con contención de arco tienen sujetadores adicionales en las partes intermedia superior e intermedia inferior de la puerta que se deben aflojar para abrirla (consulte Pestillos de puerta del CCM con clasificación de arco).

    Aflojamiento de sujetadores cautivos

  4. Con un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado compruebe el estado de los circuitos vivos. Desenergice todas las fuentes de tensión.

    NOTA: Tal vez sea necesario desmontar la placa de la estación de control para realizar los pasos 5 y 6. Para desmontar la placa, siga estos pasos:
    1. Afloje los tornillos de montaje cautivos que sostienen la placa en el frente de la unidad.

    2. Retire la placa de la unidad (consulte Placa de la estación de control desmontada).

    3. Vuelva a colocar la placa después de desconectar los cables de carga y el bloque de terminales de control.

      NOTA: No desconecte los cables en la placa de la estación de control.

    Placa de la estación de control desmontada

  5. Desconecte los cables de alimentación de las terminales del arrancador. Marque las terminaciones para evitar confusión durante la re-instalación.

  6. Retire la parte superior desprendible del bloque de terminales de control que está conectado a los cables de campo.

  7. Pase los conductores de alimentación y la parte superior desprendible del bloque de terminales de control por el agujero para cables y colóquelos en el canal de cables vertical.

  8. Sujete la brida de la manija del operador y presione hacia abajo la liberación de enclavamiento de la estructura (consulte Palanca del operador y liberación de enclavamiento).

    Palanca del operador y liberación de enclavamiento

  9. El enclavamiento del mecanismo de funcionamiento a la estructura evita que se inserte o extraiga la unidad de control con la palanca en la posición de cerrado (I/ON).

  10. El enclavamiento del mecanismo del operador a la estructura evita que la unidad de control se inserte o retire con la palanca en la posición ON (Encendido).

  11. Si la unidad retirada se deja en la estructura, utilice los procedimientos de bloqueo/etiquetado apropiados para evitar que personal no autorizado la vuelva a cargar.

  12. Retire la unidad de control de la estructura y colóquela sobre una superficie plana para realizarle el servicio.

    NOTA: Pruebas y servicio de mantenimiento con la unidad de control desmontada
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?