80459-641-01, Rev. 09

Unión de los canales de esquina

Kit de herrajes

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.

  2. Cada bloque de transporte incluye una bolsa con los herrajes de conexión (consulte Kit de herrajes), amarrada al canal de esquina derecha frontal.

  3. Localice las cuatro muescas en forma de semicírculo en la superficie interior de los canales de la esquina (consulte Unión de secciones con tornillos, vista A).

  4. Con cuatro de los tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal de 3/4 pulg. x 1/4-20 que se incluyen en el kit de hardware, una los canales de las esquinas verticales frontales insertando los tornillos a través de los orificios de paso ubicados dentro de las muescas en forma de semicírculo y en el agujero de formación de rosca de acoplamiento (consulte Unión de secciones con tornillos, vista B).

    NOTA: Inserte los tornillos ya sea de la izquierda o derecha, según la facilidad de acceso a los agujeros y la configuración del equipo; cualquiera de los lados es apropiado para la conexión.
  5. Apriete los tornillos (consulte Unión de secciones con tornillos, vista C).

  6. Repita los pasos 3 a 5 para conectar los canales de esquina trasera.

NOTA: En algunos casos, los agujeros en los canales traseros sólo estarán accesibles desde la parte posterior del CCM con las placas traseras del CCM desmontadas. Si el CCM no está accesible por la parte posterior, instale tantos tornillos como sea posible desde la parte frontal del CCM (típicamente a través del canal de cables vertical).

Unión de secciones con tornillos

Visualización A

Visualización B

Vista C

Vista D: Conexión del canal lateral inferior delantero

Vista E: Conexión del canal lateral inferior trasero

Vista F: Conexión del canal lateral superior frontal

Vista G: Conexión del canal lateral trasero superior (se muestra sin las placas posteriores del CCM).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?