80459-641-01, Rev. 09

CCM empapados con agua

No limpie ni repare un CCM que ha sido expuesto a grandes volúmenes de agua o que haya sido sumergido. Es posible que las piezas conductoras de corriente; sistemas de aislamiento y componentes eléctricos se dañen y no puedan repararse. No energice el CCM. Póngase en contacto con el Schneider Electric Services llamando al 1-888-778-2733 (EE. UU.), 55-5804-5000 (México) o 1-800-565-6699 (Canadá).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?