80459-641-01, Rev. 09

Instrucciones para montar el anclaje

La vista del ensamble de anclaje empernado que se muestra en la figura Conjunto de anclaje atornillado ilustra la conexión del equipo, tal como se probó, a un dispositivo de prueba de mesa vibratoria antisísmica. La capacidad antisísmica del equipo, como se indica en el CoC de Schneider Electric, se logró con el hardware de conexión de grado y tamaño identificados. Para los accesorios atornillados, se requiere el uso de roldanas elásticas cónicas Belleville suministradas de fábrica en ubicaciones específicas para mantener la conformidad antisísmica. El accesorio del equipo instalado en campo y los detalles de soporte deben conformar los requisitos del sistema de anclaje definidos por el ingeniero estructural del sitio de construcción, el profesional de diseño registrado o el ingeniero registrado.

Conjunto de anclaje atornillado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?