Mantenimiento inicial
Realice los siguientes pasos durante la instalación para localizar y apretar cualquier conexión que pudo haberse aflojado durante su transporte y manejo:
-
Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.
-
Quite las cubiertas superior e inferior del canal de cables horizontal de cada sección.
-
Deje expuesta la barra y sus conexiones quitando la barrera de las barras de dos piezas de cada sección.
-
Inspeccione todas las barras colectoras y los conectores. Sustituya cualquier pieza que esté muy descolorida, corroída, picada o que presente cualquier otro tipo de daño.
-
Verifique que todos los tornillos en los puntos de conexión de las barras, indicados por un hexágono en Puntos típicos de conexión de las barras, estén en su lugar y bien apretados. Si bien en Puntos típicos de conexión de las barras, se muestra un tipo específico de compartimiento o de barra, realice este mantenimiento en todas las conexiones atornilladas. Consulte Valores de par de apriete para las conexiones de las barras para obtener los valores de par de apriete.
-
El acceso a las conexiones del lado de la carga para las secciones principales de ArcBlok de alimentación superior estará restringido por la cámara de cables, por lo que un panel de acceso en la cámara de cables brinda acceso a las conexiones de barra de fase B. Las conexiones de barra para las fases A y C están ubicadas en los bordes exteriores de la cámara de cables. (Consulte Puntos típicos de conexiones de las barras—Acceso principal al ArcBlok con alimentación en la parte superior.)
Puntos típicos de conexión de las barras
Típico compartimiento de zapatas principales de 600 A u 800 A, situado en la parte superior
Típica conexión de barras de empalme
Típica conexión de barras horizontales
Puntos típicos de conexiones de las barras—Acceso principal al ArcBlok con alimentación en la parte superior
Valores de par de apriete para las conexiones de las barras
Ubicación de las conexiones con tornillo Gama de par de apriete Barras horizontales (todas las ubicaciones) 92,2-94,9 N•m (68–70 lbs-pie) Barra de tierra horizontal (todas las ubicaciones) 6,8–8,13 N•m (5–6 lbs-pie) Barras de empalme – tornillos de 0,375 pulg (9,5 mm) de diámetro 42-43,39 N•m (31–32 lbs-pie) Barras de empalme – tornillos de 0,5 pulg (12,7 mm) de diámetro 92,2-94,9 N•m (68–70 lbs-pie) -
Verifique que todos los tornillos de fijación de las zapatas principales, interruptores automáticos o fusibles que sujetan los conductores entrantes en las zapatas principales estén en su lugar y correctamente apretados (consulte Conexión de torsión del compartimiento de terminales principales). Utilice una llave de par y una broca Allen de 3/8 pulg para apretar los tornillos de fijación de las zapatas al valor adecuado (consulte Valores de par de apriete de conexión de cables).
-
Inspeccione todos los aisladores, soportes de refuerzo y barreras; sustituya aquellos que muestren daño a causa de arqueo, descarga superficial, calor excesivo o grietas.