80459-641-01, Rev. 09

Aplicaciones no antisísmicas

NOTA: Consulte la página Sujeción de estructuras al piso: Peligro sísmico para ubicaciones designadas para obtener información sobre Aplicaciones sísmicas.

Sujete cada sección al piso (consulte Montaje estándar en el canal de la base) usando tornillos de 1/2 pulg o 3/4 pulg, grado 5 o superior, y roldanas planas (provistas por el cliente).

Los orificios de montaje  del canal de la base de 22 mm (0,88 pulg) de diámetro proporcionan espacio para los anclajes de tornillo de expansión para tornillos de 1/2 pulg.

NOTA: Si bien las secciones son independientes, la sujeción al piso evita el movimiento, lo que evita que se dañe la conexión del tubo conduit.

Montaje estándar en el canal de la base

Montaje del canal de la base para las secciones del CCM con variador de CA de 18 impulsos

A Ubicaciones de sujeción de la estructura (típicamente en 4 lugares)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?