80459-641-01, Rev. 09

Empalme de las barras de alimentación del CCM con kit de empalme de barra múltiple/fase

NOTA: En el ensamble de empalme integral, que se encuentra a la izquierda de cada barra de fase, el número de conexiones de barras es uno más que el número de barras horizontales. La conexión de barra que se encuentra más atrás contiene las tuercas cautivas.
  1. Retire los dos tornillos izquierdos. Afloje, sin retirar, los dos tornillos derechos en el ensamble de empalme (consulte Extracción de los tornillos izquierdos y afloje de los tornillos derechos en el ensamble de empalme).

    NOTA: No retire los dos tornillos derechos de los ensambles de empalme. Esto hará caer los espaciadores del ensamble de empalme. Si esto ocurre, vuelva a ensamblar las barras de empalme y los espaciadores (si es aplicable) en el orden correcto antes de continuar.

    Extracción de los tornillos izquierdos y afloje de los tornillos derechos en el ensamble de empalme

  2. Deslice el ensamble de empalme hacia la izquierda hasta que los dos orificios izquierdos estén alineados

    con los orificios correspondientes de las barras horizontal de la sección izquierda (consulte Alineación de los agujeros de las barras).

    Alineación de los agujeros de las barras

  3. Vuelva a instalar los dos tornillos izquierdos y hágalos pasar por las barras de empalme y por la barra horizontal (consulte Cómo introducir los tornillos de empalme); asegúrese de volver a instalar las roldanas cónicas originales con el lado cóncavo orientado hacia el frente de las barras de empalme (consulte Cómo colocar una roldana cónica debajo de la cabeza de un tornillo).

    Cómo introducir los tornillos de empalme

    Cómo colocar una roldana cónica debajo de la cabeza de un tornillo

  4. Apriete todos los tornillos en ambos extremos a 41,87–43,22 N•m (31–32 lb-pies) (consulte Apriete de los tornillos).

    Apriete de los tornillos

  5. Regrese al paso 2 en para todas las fases y la barra neutra (si fue provista). Cuando todos los empalmes se hayan completado, vaya al paso 6.

  6. Antes de energizar el equipo, deslice las barreras de las barras horizontales hasta cerrarlas y vuelva a colocar todas las cubiertas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?