80459-641-01, Rev. 09

Entrada del conductor para cámaras de cables con aislamiento del lado de línea con ArcBlok

La entrada del tubo conduit en las secciones del interruptor principal equipadas con ArcBlok y cámaras de cables con aislamiento del lado de línea requerirán:

  • Uso de una caja de derivación de 18 pulg para la entrada de alimentación superior con una placa superior extraíble.

  • Acceso a la cámara de cables con aislamiento del lado de línea y al interruptor principal del ArcBlok con alimentación en la parte superior

Acceso a la cámara de cables con aislamiento del lado de línea y al interruptor principal del ArcBlok con alimentación en la parte superior

Acceso a la cámara de cables con aislamiento del lado de línea y al interruptor de zapata principal del ArcBlok con alimentación en la parte superior

Acceso a la cámara de cables con aislamiento del lado de línea y al interruptor principal del ArcBlok con alimentación en la parte inferior

Acceso a la cámara de cables con aislamiento del lado de línea y al interruptor de zapata principal del ArcBlok con alimentación en la parte inferior

NOTA: La entrada del cable en las cámaras de cables con aislamiento del lado de línea debe usar dispositivos de conexión de tubo conduit instalados en la placa de cierre (en las aplicaciones con alimentación en la parte inferior) o en la placa de cierre superior de la caja de derivación (en aplicaciones con alimentación en la parte superior). Los tubos conduit deben sellarse con masilla para sellar conductos.

Instalación y sellado del tubo conduit de la cámara de cables con aislamiento del lado de línea

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?