Desplazamiento del CCM
Tal como se muestra en Pesos de envío aproximados del CCM, el peso puede variar según el tipo y la profundidad del gabinete. Para minimizar el riesgo de lesiones personales y daño al equipo mientras desplaza los CCM, observe lo siguiente:
-
Siga todas las instrucciones y precauciones especificadas por el fabricante al mover equipos pesados.
-
Asegúrese de que el equipo que utiliza para mover los CCM sea adecuado para su peso.
-
Los montacargas, cuando están disponibles, son un método conveniente para mover los CCM (consulte Traslado del CCM con un montacargas).
-
Al retirar un CCM de una tarima de envío, equilíbrelo con cuidado y asegúrelo con una correa de clasificación adecuada.
Cada bloque de embarque cuenta con provisiones de levantamiento para manejar los CCM con grúas aéreas. Tome las siguientes precauciones cuando emplee una grúa:
-
Maneje los CCM en posición vertical solamente.
-
Seleccione longitudes de cuerda apropiadas para compensar cualquier diferencia en la distribución del peso.
-
No exceda el ángulo máximo de 45° entre la vertical y los cables de levantamiento (consulte Uso apropiado de una eslinga para levantar un CCM).
-
Utilice solo eslingas con ganchos o grilletes de seguridad. No pase cuerdas ni cables por los agujeros de los ángulos de levantamiento.
Una vez que la sección de embarque está en su lugar, es posible retirar y desechar las provisiones de levantamiento. Para evitar que entre material extraño al equipo, vuelva a colocar todos los herrajes que sujetan las provisiones de levantamiento.
Los CCM modelo 6 con opción de contención de arco deben tener la provisión de levantamiento desmontada para mantener la clasificación de contención de arco y permitir el correcto funcionamiento de los deflectores de ventilación de contención de arco. Conserve los herrajes del ángulo de elevación para instalar el conjunto de placa superior.
A los CCM modelo 6 con la opción ArcBlok se les debe quitar y desechar el ángulo de elevación. Luego, la cubierta de ventilación debe colocarse en el lugar de la ventilación. Para evitar la entrada de materiales extraños, reemplace todos los herrajes que aseguraban el ángulo de elevación.