80459-641-01, Rev. 09

Empalme a una sección existente a la izquierda

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.

  2. Retire la placa del extremo y todos as juntas planas del CCM existente. Deje en su lugar la junta P existente en el canal de esquina frontal.

  3. Retire la junta plana instalada en la fábrica del canal frontal de la esquina de la nueva sección vertical.

  4. Una las siguiendo los pasos indicados en Unión de secciones tipo 1, tipo 1 con junta y tipo 12 o Unión de secciones tipo 1 resistentes a rociadores.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?