80459-641-01, Rev. 09

Reemplazo de componentes

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011, o CSA Z462.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Siga los pasos que se enumeran a continuación para reemplazar los componentes del CCM.

  1. Instale la unidad que desmontó en la sección, Unidades debajo del entrepaño Consulte el Manual de instalación y mantenimiento del CCM modelo 5 (n.º 8998IM9101R5/92) o Desmontaje de la unidad de control de este boletín para obtener instrucciones sobre la instalación de unidades en un CCM.

  2. Vuelva a colocar la cubierta del canal de cables horizontal superior.

  3. Vuelva a colocar o cierre todas las demás cubiertas o puertas antes de energizar el CCM.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?