80459-641-01, Rev. 09

Instalación

NOTA: La barrera de las barras horizontales contiene dos paneles idénticos con flechas en la parte superior. La “palanca” del panel izquierdo mira hacia el frente de la sección del CCM. La "cavidad de la palanca" del panel derecho mira hacia el frente de la sección del CCM (consulte Panel derecho (vista lateral)).
  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.

  2. Alinee las flechas del panel derecho y del riel superior, como se muestra en Instalación del panel derecho en la ranura trasera.

  3. Levante el panel hasta encajarlo en el canal trasero del riel superior.

  4. Baje el panel hasta encajarlo en el canal trasero del riel inferior.

  5. Deslice el panel hacia el extremo derecho.

  6. Alinee las flechas en el panel izquierdo y riel superior.

  7. Repita los pasos 3 y 4 con el panel izquierdo y el canal frontal.

  8. Deslice el panel hacia la izquierda hasta encajarlo en su lugar.

  9. Revise la barrera y asegúrese de que esté completamente cerrada y que el compartimiento de los cables esté aislado del compartimiento de las barras.

Panel derecho (vista lateral)

Área del canal de cables

Área de las barras horizontales

Instalación del panel derecho en la ranura trasera

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?