80459-641-01, Rev. 09

Configuración con IHM

La interfaz hombre-máquina puede ser adquirida como una opción montada en la unidad, o bien como un kit de programación portátil independiente que incluye una interfaz y un cable de conexión de 1 m (3,3 pies).

  1. Conecte la interfaz hombremáquina a la unidad TeSys T:

    1. Si es provista como una opción montada en la unidad, las conexiones se realizarán en la fábrica.

      o

    2. Conecte el kit de programación directamente al puerto “LTME o HMI” en la parte frontal del controlador Tesys T.

      o

    3. Conecte el kit de programación mediante el puerto RJ45 opcional montado en la unidad.
  2. Ingrese la corriente de carga completa (FLC):

    1. Usando la IHM, vaya a Menu (Menú)>Protection Settings (Configuración de protección)>Thermal (Térmica)>Thermal Overload (Sobrecarga térmica)>FLC1

      NOTA: Para obtener detalles adicionales, consulte el Manual del usuario de la unidad del operador de control TeSys T LTM CU y el Manual del usuario del controlador de gestión de motores TeSys T LTM R específico del protocolo de comunicación de su red. (Consulte Publicaciones relacionadas con el CCMi para obtener el número de los documentos).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?