80459-641-01, Rev. 09

Barras colectoras y compartimientos de línea entrante

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011, o CSA Z462.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
NOTA: Si se utiliza un probador de ausencia de tensión (AVT) VeriSafe™ de 3 pulgadas para confirmar la desenergización, consulte el diagrama unifilar del CCM para determinar qué partes del sistema de barras del CCM está monitoreando el AVT. El lado de línea del interruptor automático conectado a la red eléctrica que suministra energía a la formación del equipo del CCM u otras partes del sistema de barras del CCM aún podría estar energizado.
AVISO
PELIGRO DE LIMPIEZA INADECUADA
  • Nunca cepille ni use papel de lija en la barra; esto removerá el revestimiento y causará oxidación. Utilice un líquido de limpieza aprobado para ello. No utilice líquido de limpieza en los aisladores.
  • De ningún modo, limpie las barras o conectores que estén dañados. Sustitúyalos con piezas nuevas.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?