80459-641-01, Rev. 09

Lista de verificación previa a la operación

Para asegurarse de que funciona correctamente el CCM, verifique lo siguiente antes de energizarlo:

  1. Realice todos los procedimientos de servicio de mantenimiento descritos en la Sección 6—Servicio de mantenimiento del CCM hasta Prueba de aislamiento Es necesario realizar un servicio de mantenimiento inicial para detectar cualquier daño que pudo haber ocurrido durante su transporte así como localizar cualquier conexión suelta. No energice el CCM sino hasta haber completado el servicio de mantenimiento inicial.

    NOTA:

    Los siguientes procedimientos de mantenimiento no son necesarios antes de energizar el CCM por primera vez: Ensambles de terminales salientes, contactos de arrancador y barreras/aisladores.

  2. Realice una prueba de aislamiento al CCM (consulte Prueba de aislamiento).

  3. Si el CCM está equipado con un dispositivo de protección contra fallas a tierra, ajuste y pruebe correctamente el dispositivo antes de energizarlo.

    Verificación previa a la operación

  4. Retire los bloques y demás material de sujeción temporal de los dispositivos eléctricos.

  5. Retire cualquier barra de derivación secundaria de los transformadores de corriente. No haga funcionar un transformador de corriente con el circuito secundario abierto.

  6. Pruebe manualmente todos los interruptores, los interruptores automáticos y otros mecanismos del operador para asegurarse de que estén correctamente alineados y funcionen libremente.

  7. Pruebe eléctricamente todos los interruptores, los interruptores automáticos y otros mecanismos operados eléctricamente (pero no bajo carga) para asegurarse de que los dispositivos funcionan correctamente. Es posible que se necesite una fuente auxiliar de alimentación de control.

  8. Verifique el intervalo y funcionamiento correcto de los contactos de los temporizadores.

  9. Asegúrese de que los elementos térmicos hayan sido correctamente instalados, verificando las tablas de selección de los elementos térmicos con la corriente a plena carga del motor. Los relevadores de sobrecarga Motor Logic, TeSys™ T e IEC (si fueron provistos) no requieren elementos térmicos; sin embargo, éstos vienen de fábrica en su ajuste más bajo.

  10. Verifique que todas las conexiones de carga y control remoto se hayan realizado y que coincidan con los diagramas de alambrado provistos.

  11. Asegúrese de que las conexiones a tierra se hayan realizado correctamente.

  12. Instale las cubiertas y cierre las puertas; asegúrese de que todos los sujetadores estén bien apretados; Verifique que todos los enclavamientos del mecanismo funcionen.

Para las aplicaciones con clasificación de contención de arco:

  1. Verifique que las provisiones de levantamiento hayan sido retiradas de todas las secciones en la agrupación.

  2. Verifique que el ensamble de placa superior correcto haya sido instalado de acuerdo con las instrucciones provistas.

  3. Verifique que los ajustes del dispositivo de protección contra sobrecorriente (DPCS) cumplan con los requisitos descritos en este documento antes de energizar.

  4. Verifique que se cumpla con el espacio necesario libre de obstrucciones por encima y alrededor del equipo según los requisitos descritos en este documento.

Para la alimentación eléctrica del ArcBlok:

  1. Verifique que todos los cables de alimentación entrantes estén correctamente instalados y asegurados:

    1. El cableado está completo según las instrucciones que comienzan en Instrucciones para el enlace del cable de entrada—Cámara de cables con aislamiento del lado de la línea.

    2. El amortiguador y los dos resortes del panel posterior de la cámara de cables están instalados y funcionan correctamente.

    3. Las placas de cierre están instaladas con tubo conduit.

    4. El espacio que queda entre los conductores y el tubo conduit está sellado con masilla para sellar conductos.

  2. Verifique que todas las cubiertas de la cámara de cables hayan sido reemplazadas y aseguradas correctamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?