80459-641-01, Rev. 09

Soportes de reacondicionamiento y tapas de extremos

Siga las instrucciones correspondientes a continuación para instalar soportes de reacondicionamiento en CCM de 381 mm (15 pulg) o 508 mm (20 pulg) de profundidad. El soporte de reacondicionamiento superior debe apoyarse a ras contra el canal lateral. Deslice los ojales protectores negros hacia la parte posterior del CCM.

NOTA:
  • Aun cuando los agujeros estén presentes para montar directamente el tapón terminal en los canales laterales, use el soporte de reacondicionamiento superior en los CCM de 508 mm (20 pulgadas) de profundidad.

  • Antes de apretar los tornillos, empuje el soporte lejos de usted para que el agujero trasero del soporte esté correctamente alineado con el agujero del canal lateral.

Soporte de reacondicionamiento del CCM de 381 mm (15 pulgadas) de profundidad

Soporte de reacondicionamiento del CCM de 508 mm (20 pulgadas) de profundidad

Siga los pasos a continuación para instalar las tapas de extremo (consulte Colocación de la tapa de extremo).

  1. Remache una tapa de extremo en el soporte de reacondicionamiento o en el canal lateral, ya sea a la derecha o a la izquierda de la estructura.

  2. Inserte uno de los extremos del riel superior en el tapón terminal instalado.

  3. Coloque el otro tapón terminal en el extremo opuesto del riel superior y deslice el riel superior hasta colocarlo en su lugar.

  4. Remache la segunda tapa de extremo en el soporte de reacondicionamiento.

Colocación de la tapa de extremo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?