80459-641-01, Rev. 09

Comunicaciones del CCMi

AVISO
PÉRDIDA DE LAS COMUNICACIONES
  • No use fuerza excesiva al realizar las conexiones de los cables.
  • Los conectores están ranurados para asegurar que las espigas estén correctamente alineadas.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Antes de energizar el equipo, verifique lo siguiente para asegurarse de que los cables y la red del CCMi hayan sido configurados y conectados correctamente:


  • Conexión de los cables

  • Verifique que la longitud de la red sin un repetidor sea menor que 457 m (1500 pies).

  • Asegúrese de que los cables del CCM estén conectados entre las secciones de transporte. Consulte Cables entre las secciones de transporte para obtener instrucciones.

  • Verifique que cada cable de derivación de los dispositivos esté correctamente conectado a la línea troncal principal.

  • Asegúrese de que las conexiones de la red estén bien sujetadas.

  • Verifique que las resistencias de terminación estén instaladas según los requisitos del protocolo de la red.


Configuración de comunicaciones

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?