80459-641-01, Rev. 09

Puntos de sujeción para equipos rígidos de montaje en piso

El gabinete del equipo proporciona puntos de sujeción de anclaje para incorporar accesorios de anclaje a la estructura del edificio o a los cimientos. Los gabinetes para interiores del CCM modelo 6 vienen con orificios de espacio libre en el marco de la base del gabinete para accesorios de anclaje con tornillos, como se muestra en las figuras Ubicaciones de sujeción antisísmica tipo 1, tipo 1 con juntas, tipo 1 resistente a rociadores y tipo 12 y Ubicaciones de sujeción antisísmica para las secciones del CCM con variador de velocidad de 18 impulsos. Los gabinetes para exteriores del CCM modelo 6 vienen con orificios de espacio libre en el marco de la base del gabinete para accesorios de anclaje con tornillos, como se muestra en la figura Ubicaciones de sujeción antisísmica para secciones tipo 3R.

Las secciones del CCM deben anclarse usando todos los puntos de sujeción del gabinete, tal como se muestra en las figuras señaladas arriba, tanto para aplicaciones de interiores como de exteriores.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?