80459-641-01, Rev. 09

Desmontaje de componentes existentes

Siga estas instrucciones para retirar la cubierta del canal de cables horizontal superior existente, las barreras del bus, las unidades debajo del estante superior y los soportes (CCM de 381 mm [15 pulg] de profundidad):

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?