80459-641-01, Rev. 09

Unidades enchufables

Algunas unidades de CCM pueden pesar hasta más de 90 kg (200 libras) y requieren dos o más personas o equipo de manejo especial. Levante solo apoyando la parte inferior y/o los paneles laterales de la unidad. Consulte Puntos de elevación adecuados/inadecuados para unidades enchufables de más de 609,60 mm (24 pulg) de altura..

Puntos de elevación adecuados/inadecuados para unidades enchufables de más de 609,60 mm (24 pulg) de altura.

Puntos de elevación adecuados

Puntos de elevación inadecuados

Antes de instalar cualquier unidad de control de CCM, ubique y vuelva a apretar las conexiones que se hayan aflojado durante el envío y la manipulación. Consulte los procedimientos en Instalación de unidades del CCM adicionales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?