80459-641-01, Rev. 09

Desmontaje: Estilo 2

Siga estas instrucciones al retirar el ensamble de persiana automática de las barras verticales de un entrepaño existente estilo 2. Consulte Desmontaje de la persiana automática de las barras verticales—estilo 2.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o falla de arco
  • Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011, o CSA Z462.
  • Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.

  2. Retire la unidad de la estructura del CCM. Siga las instrucciones de Sección 4: Instalación del CCM.

  3. Retire la varilla de la persiana automática del sujetador situado en la parte frontal del ensamble de barra vertical.

  4. Inserte la persiana manual en el ensamble de barras verticales.

  5. Retire los tornillos de montaje de 10-32 x 3/8 del reborde izquierdo interior del entrepaño.

  6. Deslice el ensamble de persiana automática hacia abajo, hasta desengancharlo del entrepaño.

  7. Gire el ensamble hacia abajo para desengancharlo del canal de esquina frontal de la estructura.

  8. Retire el ensamble de persiana automática.

  9. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar el equipo.

Desmontaje de la persiana automática de las barras verticales—estilo 2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?