80459-641-01, Rev. 09

Unión al lado derecho de un gabinete tipo 3R de un CCM existente

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.

  2. Retire el deflector final (consulte Desmontaje del deflector de extremo) de la sección más a la derecha del CCM existente y el deflector final, si se incluye, de la sección más a la izquierda del CCM que se está agregando. Conserve los herrajes para utilizarlos en el paso 12. Deseche ambos deflectores de los extremos.

    Instalación del deflector de empalme

  3. Retire la placa posterior de la sección que se encuentra más a la derecha en el CCM existente y también de la sección que se encuentra más a la izquierda del CCM que se está agregando. Conserve las placas posteriores y los herrajes de montaje para usarlos durante su re-instalación.

  4. Retire la placa de extremo (consulte Desmontaje del deflector de extremo) de la sección que se encuentra más a la derecha en el CCM existente y la placa de extremo, si viene equipado con ella, de la sección que se encuentra más a la izquierda del CCM que se está agregando. Deseche ambas placas de los extremos.

  5. Retire la barrera de aislamiento (consulte Desmontaje de la barrera aislante) de la sección que se encuentra más a la derecha del CCM existente extrayendo los remaches que sujetan la barrera en su lugar. Repita este procedimiento para la barrera, si se proporciona, ubicada en la sección más a la izquierda del CCM que se está agregando. Deseche ambas barreras.

    NOTA: Asegúrese de que no caigan pedazos de remache en el CCM.
  6. instale el soporte de empalme izquierdo (consulte Instalación del deflector de empalme), de 2388 mm (94 pulg) de largo, en el canal vertical delantero derecho del CCM existente. Use seis tornillos de cabeza hexagonal de 10–32 provistos en el kit. La brida larga del canal de empalme se montará al lado del canal vertical con la brida corta cerca del frente del canal vertical. La brida larga del canal de empalme se montará en el costado del canal vertical con la brida corta junto al frente del canal vertical.

  7. Instale el soporte de empalme derecho (consulte Instalación del deflector de empalme), 2286 mm de (90 pulg) de largo, en el soporte de empalme izquierdo instalado en el paso 6 con seis tornillos de cabeza plana Phillips de 10–32 incluidos en el kit. Asegúrese de que la brida corta del soporte de empalme derecho esté frente a la brida del soporte de empalme izquierdo. Cuando se instala correctamente, el soporte de empalme izquierdo se extenderá aproximadamente 25 mm (1 pulg) por debajo del soporte de empalme derecho.

  8. Coloque las estructuras que se van a empalmar. Coloque las estructuras que se van a empalmar. Asegúrese de que los frentes estén a ras; con esto se obtendrá la alineación correcta de todos los componentes.

  9. Empalme las secciones utilizando las instrucciones del Boletín de instrucciones del modelo 5 (8998IM9101) si se une a un MCC Modelo 5, o las instrucciones en Juntas de empalme para gabinetes con juntas tipo 1, resistentes a rociadores tipo 1, y tipo 12 de este boletín de instrucciones si se une a un CCM modelo 6. Use los 12 tornillos de cabeza hexagonal de 1/4 20, incluidos con este accesorio, para empalmar los canales de esquina del CCM existente a los canales de esquina del CCM nuevo.

  10. Vuelva a colocar la placa posterior (consulte Volver a colocar las placas traseras) en la sección más a la izquierda del CCM que se está agregando utilizando los tornillos de cabeza hexagonal de 10–32 que retiró en el paso 4. Instale el soporte posterior (consulte Instalación del deflector de empalme) debajo de la placa posterior en los agujeros del lado derecho del soporte. Asegúrese de que la muesca en la parte superior del soporte posterior esté orientada hacia la sección nueva del CCM.

  11. Utilizando los herrajes que retiró en el paso 3, vuelva a instalar la placa posterior (consulte Volver a colocar las placas traseras) en la sección que se encuentra más a la derecha del CCM existente.

  12. Instale el adaptador de empalme (consulte Instalación del deflector de empalme) en la sección que se encuentra más a la izquierda del CCM que se está agregando utilizando cinco tornillos de 1/4– 20, incluidos con este accesorio.

  13. Luego, coloque el deflector de extremo, incluido con este accesorio, sobre la brida de la placa superior de ambas secciones (consulte Instalación del deflector de empalme) utilizando los cinco tornillos de 1/4– 20 que retiró del paso 2.

  14. Utilizando seis tornillos de cabeza hexagonal de 10– 32, incluidos con este accesorio, sujete el canal vertical frontal derecho del CCM que se está agregando al soporte de empalme derecho que instaló en el paso 7 (consulte Instalación del deflector de empalme).

  15. Vuelva a colocar las cubiertas y barreras antes de energizar el equipo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?