Ajuste de los interruptores automáticos PowerPacT de marco M y P en las unidades de arranque del motor del centro de control de motores
A continuación, se describen los procedimientos para ajustar las unidades de disparo en los interruptores automáticos PowerPacT marco M y P que tienen los mecanismos del operador montados en brida. El disparo instantáneo del interruptor automático viene ajustado de fábrica con el ajuste mínimo. En algunos casos, puede requerir un ajuste para que el motor pueda arrancar. Los diales de ajuste de disparo del interruptor automático están ubicados detrás del brazo de gancho del mecanismo del operador del interruptor automático.
-
Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
-
Coloque la palanca de la unidad en la posición de abierto “O/OFF” y abra la puerta.
-
Inserte un destornillador pequeño de punta plana a través de la abertura en el brazo del mecanismo y dentro de la ranura del dial de ajuste que se está cambiando (Vista detallada del brazo de gancho del mecanismo y diales de ajuste comunes). Gire el dial de ajuste hasta la posición deseada. Si no se puede acceder a uno o más diales a través de la abertura del brazo de gancho, vaya al paso 4. De lo contrario, vaya al paso 9.
NOTA: Para los interruptores automáticos de marco M o P de amperaje ajustable, el selector de amperaje (o Ir larga duración) se configura en fábrica al valor requerido asociado con la aplicación de potencia/tensión. No cambie esta configuración. Si por alguna razón la configuración del dial parece incorrecta, consulte los diagramas del pedido para verificar la configuración correcta requerida y, si es necesario, ajuste la configuración para que coincida con el valor del diagrama.PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARCO ELÉCTRICOPara evitar la posibilidad de un cortocircuito, no deje caer tornillos en los componentes debajo del conjunto del brazo de gancho.El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves. -
Desmonte el brazo de gancho quitando los cuatro tornillos de montaje de 1/4-20 x 3/8 pulg (Desmontaje del brazo de gancho). Guarde los tornillos para volver a montarlos. No intente quitar ni aflojar los cuatro tornillos de ajuste de las placas basculantes de 1/4-20 x 1/2 pulg.
A Tornillos de montaje del brazo de gancho B Tornillos de ajuste de las placas basculantes Consulte Ajuste de la unidad de disparo del interruptor automático para conocer los siguientes pasos.
-
Si la unidad de disparo del interruptor automático tiene una puerta, use el destornillador para abrirla (A).
-
Inserte el destornillador en la ranura del dial de ajuste que se está cambiando. Gire el dial de ajuste hasta la posición deseada. Repita según sea necesario con el resto de los diales (B).
-
Cierre la puerta de la unidad de disparo. Si es necesario, utilice un sello de seguridad de la unidad de disparo MicroLogic (MICROTUSEAL, no incluido) para proporcionar un precinto de seguridad (C).
-
Después de haber realizado los ajustes necesarios, vuelva a ensamblar el brazo de gancho usando los cuatro tornillos que retiró en el paso . Apriete cada tornillo a 70 lb-pulg.
-
Cierre y trabe la puerta de la unidad.
-
Pruebe el funcionamiento del mecanismo del interruptor automático cerrando y abriendo el interruptor automático con la palanca del operador.
-
Si el mecanismo del interruptor automático no funciona correctamente, póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric.