80459-641-01, Rev. 09

Instalación

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.

  2. Inserte la pestaña del panel lateral derecho en el riel superior del lado derecho del CCM y colóquelo en su lugar (consulte Barrera fijas de las barras horizontales y Instalación y desmontaje de las barreras de las barras horizontales ).

  3. Sujete el panel del lado derecho empujando el remache firmemente en el agujero del soporte de montaje.

  4. Repita los pasos 2 y 3 para el panel del lado izquierdo.

Barrera instalada y desmontada

Instalada Desmontada
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?